This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752B-TL16C75E:EP 器件的备选器件建议

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649172/tl16c752b-ep-alternate-part-suggestion-for-obsolete-part

器件型号: TL16C752B-TL16C752B- EP
主题中讨论的其他器件: TL16C752D

请建议作为已停产器件 TL16C752BTPTREP 的备选器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也遇到了这个问题。 您能否通过 WhatsApp (+85259975614) 与我分享最新进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vineela、

    我不相信我们有另一种高可靠性 UART 器件选择、但我会咨询我们的内部团队、并在业务结束时联系您星期四。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vineela、

    最接近的替代器件是 TL16C752D、但我们无法保证两个器件之间的软件兼容性 100%。 您需要进行评估以查看是否需要更新您的软件。 (一些客户能够顺利切换,而其他客户则遇到问题)。