This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:请参阅报告

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1650233/am26c32-see-report

器件型号: AM26C32

早上好、

我想将 AM26C32 元件 P/N 5962-9164001QFA 用于微型卫星项目、我目前正在完成耐辐射保证报告。

要完成评估、我想问是否有此组件的辐射报告。

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corrado:

    我的答复与另一个类似。 由于该器件不是 SEP 级、因此我们没有此器件的任何辐射数据。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论如何,谢谢