This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:OE 引脚的电平

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1650408/tdp158-the-level-of-oe-pin

器件型号: TDP158

您好、TI 人

 

您能帮助我们检查 EVM 中 OE 引脚的电平吗?

我的客户设计了电路板、当仅使用外部 1 μ F 电容器而没有连接 MCU 时、OE 引脚仅为 2.15V。

正确吗? 或者 OE 引脚在工作时应该具有 3.3V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    使用外部电容器和内部上拉电阻的被动复位电路将正确设置 DP158 OE 引脚、但 由于内部偏置、OE 引脚上没有 3.3V 电压。  

    但它们为什么使用 1uF 下拉电容器? 它们是否具有非常长的功率斜升时序? 1uF 将导致非常长的复位持续时间。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    测试 OE 引脚的电平时、 我应该测试什么级别? 我们测试 OE 引脚以进行上电时序检查。

    如果 OE 引脚不是 3.3V、我应该将多大电平用作高电压? 如何计算 TD2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    使用 200k 内部上拉电阻时、TD2 时序将为 200k *外部下拉电容器电容。  

    对于内部偏置、OE 引脚上应该具有~2.3V 的电压。 但 OE 应该被内部上拉电阻拉高。

    谢谢

    David