This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:LMH1208 4 电平输入配置引脚的输入阈值

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649666/lmh1208-input-threshold-for-the-4-level-input-configuration-pins-of-the-lmh1208

部件号: LMH1208

致团队:
我有一个关于 LMH1208 4 电平输入引脚的引脚电压阈值的问题。 

您能否提供 VIH(高电平,1k 上拉)和 VIL(低电平,1k 下拉)值? 数据表指出典型的内部阈值为 F 和 H = 0.8 × VIN 以及 L 和 R = 0.2 × VIN。 因此、引脚电压阈值是否也分别是 VIH = 0.8 × VIN 和 VIL = 0.2 × VIN?
外部电阻器按照数据表中的规定设置。 我们需要此阈值信息来在实际测量引脚电压时解读测量结果。
提前感谢您。