This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S201:TPD4S201RUKR:未使用的 SBU1/SBU2/C_SBU1/C_SBU2 引脚是否可以保持悬空?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649547/tpd4s201-tpd4s201rukr-can-unused-sbu1-sbu2-c_sbu1-c_sbu2-pins-be-left-floating

器件型号: TPD4S201

您好的团队、
用途:
至确认对未使用的 SBU 相关引脚的建议处理。
背景/设置:
我们在设计中使用了 TPD4S201RUKR。 在我们的应用中、未使用 SBU 相关线路。
问题:
以下引脚在未使用时可以保持悬空吗?
  • SBU1
  • SBU2
  • C_SBU1
  • C_SBU2
还是需要将它们连接到 GND 或应用任何其他端接?
此致、
Shota
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    如果未使用、我们建议在您的设计中将 C_SBU1 和 C_SBU2 引脚连接到 GND。

    谢谢您、

    Katilynn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Katilynn-san
    感谢您的答复。
    我对引脚配置有疑问。
    安全
    以确认引脚的适当连接方法。
    背景/设置
    • 有问题的引脚旨在设置为低电平。
    问题
    • 直接将该引脚短接至 GND 是否可以接受?
    • 在这种情况下、我们是否可以假设不需要外部下拉电阻器?
    此致、
    Shota
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hori、

    可以直接短接至 C_SBU1 和 C_SBU2 的 GND。

    谢谢您、

    Katilynn