This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1782:3.3V RS - 485 应用

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1650724/sn65hvd1782-3-3v-rs-485-application

部件号: SN65HVD1782
主题中讨论的其他器件: TMDSDOCK28379DTHVD2450

我有一个 3.3V RS RS-485 应用、在该应用中、我们使用通孔组件快速进行设计原型设计。 SN65HVD1782P 的额定电压为 3.15 至 5.5V。 我是否会在直接从微控制器在 3.3V 上运行时遇到问题? 我们使用 TMDSDOCK28379D 套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    如果您有足够的 3.3V 电源、则是的、 SN65HVD1782P 将正常工作。 我会仔细检查电流限值。 RS RS-485 收发器的效率不是最高的、在峰值条件下需要 100 –200mA。 但对于简单的测试、100mA 应该没问题。  

    但是、我想向您介绍我们新推出的 RS RS-485 收发器产品线、特别是 THVD2450(效率也更高)。 这种方法提供更高的总线故障保护、并具有许多附加功能、同时成本更低。  

    此致、

    Ethan