This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:I2C 通信

Guru**** 2917450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652761/ds90ub949-q1-i2c-communication

器件型号: DS90UB949-Q1

目前、我们正在 使用 DS90UH948 解串器 和外部 EDID EEPROM 评估 DS90UB949 串行器。 我们观察到以下行为:

  1. 当我们执行 正常上电干净地切换 PDB 引脚时 即使可以访问 μ I²C 接口、HPD 引脚也不会立即变为高电平。
  2. I²C 我们短接 PDB 电容器以复位串行器、则 HPD 引脚立即变为高电平 、但 μ C 总线无响应、所有寄存器读取失败。
  3. 仅当 948 解串器连接 到 949 串行器时才会发生此问题。

我们的问题:

  • 在复位后不会导致 μ s 超时的 I²C 方法是什么?
  • 是否有一个 基于软件的复位序列 、我们可以通过 I²C μ s 来初始化 949、同时确保 HPD 变为高电平?
  • 您能否就 PDB 释放、HPD 置位和 I²C 使用外部 EDID 的 949→948 链路准备状态之间的时序要求提供指导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    很高兴在这方面提供支持。 您能否提供 UB949A 电路板的原理图?

    此致、

    尼古拉