This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB521-Q1:CTL0 低清晰度

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB521-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648371/tusb521-q1-ctl0-low-clarification

器件型号: TUSB521-Q1

尊敬的团队:

我有一个与转接驱动器 TUSB521-Q1 相关的问题:在 ESD 测试后、我们发现转接驱动器的 CTL0 引脚尽管有外部上拉、但一直拉至低电平。

而转接驱动器 FLIP 引脚正常工作。

 

  • 除了平均有功功率(仅 USB 模式)和未连接器件外、我们是否应该看到 CTL0 变为低电平、或者应该是全高电平才能正常运行?

 

谢谢、

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    CTL0 是输入引脚、因此转接驱动器不会主动驱动此信号。 除了此网络上填充的 PUP 之外、还有其他什么别的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。