This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1239:关于 LMH1239 输出行为

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648996/lmh1239-regarding-lmh1239-output-behavior

器件型号: LMH1239

您好的团队、

我们的客户当前正在评估 LMH1239、如果您能查看以下查询、我们将不胜感激。
--------------------------------------------------------
我们知道、与以前的 SDI 均衡器不同、LMH1239 需要监控 CDR_Locked 寄存器、如果器件未锁定、则需要执行使能引脚覆盖。
但是、当频繁在 HD-SDI 和 3G-SDI 格式之间切换时、在某些情况下、即使 CDR_Locked 寄存器指示锁定状态、视频输出也无法在 SDI_OUT±(直通输出)和 OUT0±上正确显示。
我们尝试使用 1080/60i 输入来完全转储工作 (OK) 和非工作 (NG) 情况的寄存器数据、但我们无法清楚地识别两者之间的差异。
唯一的差异出现在以黄色突出显示的寄存器中;但是、编程指南中没有介绍这些寄存器。
此时、所有寄存器均配置为其默认设置、但输入切换和禁用 OUT1±除外。
请告知在这些条件下运行 LMH1239 时、是否存在任何错误的使用、缺少配置或其他注意事项?
------------------------------------------------
image.png
 
此致、
Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyohei-San

    您有没有机会先分享原理图进行审阅?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的支持。

    我已经通过私人消息发送了客户的电路图和寄存器配置信息、因此请查看它们。
    此致、
    Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyohei-San

    感谢您发送原理图。  它们在 LF+和 LF 之间连接了可选的 470nF 外部环路滤波电容器、以降低 CDR 环路带宽设置。 但 LOOP_BW_SEL 引脚看起来悬空、这意味着不需要降低 CDR 环路带宽。 因此两者之间存在不匹配情况、在这种情况下、这些引脚 应保持悬空。

    查看寄存器映射、寄存器 0x06 读取的值为 0x36、因此 CDR 已锁定。 数据速率也读数为 1.5G、与预期的 HD-SDI 数据速率相匹配。  

    • 这是始终发生还是一段时间发生?
    • 另外、当他们说视频输出未正确显示时、会显示什么? 出现空白屏幕或校正视频以及某些闪烁?
    • 当未正确显示时、它们能否使用示波器探测 OUT0+/-? 它们能否共享示波器波形?
    • 他们在使用我们的 EVM 时是否遇到同样的问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的支持。

    我们已与客户确认详细信息、并希望提供以下反馈。

    因此两者之间存在不匹配、在这种情况下、这些引脚 应保持悬空。
    我们在移除外部环路滤波电容器的情况下评估了器件;然而、观察到的行为没有变化。
    这是始终发生还是一段时间发生?
    出现率相对较高。 当在 1080 60i 和 1080 59i 之间切换时、大约每五次尝试就会发生一次问题。
    另外、当他们说视频输出未正确显示时、它会显示什么? 出现空白屏幕或校正视频并闪烁?
    当图像无法正确显示时、信号本身存在、但无法识别为有效的视频图像。
    如果显示不正确、他们能否使用作用域探测 OUT0+/-? 他们能否分享示波器波形?
    我们将通过私人消息发送 1080 60i OK case 和 NG case 的波形。 由于我们无法准备差分探头、因此仅对信号的一侧进行了测量。
    通过查看波形、我们注意到在 NG 情况下、信号间隔看起来更短。
    他们在使用我们的 EVM 时是否看到相同的问题?
    目前、我们没有可用的 EVM。 如果您建议使用任何其他验证方法或检查、我们将感谢您的指导。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyohei-San

    您能否联系我们当地的 TI 办事处、让其为您申请 LMH1239 EVM? 我想确认 EVM 本身是否可以观察到相同的问题。  

    我还将等待示波器波形。

    谢谢

    David