This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT2:关于 LVDS 接收器选择

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652709/sn65lvdt2-regarding-lvds-receiver-selection

器件型号: SN65LVDT2
主题中讨论的其他部件: CDCLVC1104

您好的团队、

我们的客户正在考虑在 LVDS 信号链中采用 TI 产品。
所考虑的电流信号链如下:
5P49V60 (1.8V)→8P34S1204 (1.8V)→SN65LVDT2DBVR (2.5V)→CDCLVC1104 (2.5V)→缓冲器
在评估 SN65LVDT2DBVR 期间、我们发现了一个占空比降低约 10%的问题。 因此、客户现在正在考虑使用替代器件。
您能否告知是否有任何推荐的具有较低抖动的 TI 产品可用作替代 LVDS 接收器?
此外、对于除 CDCLVC1104 之外的任何合适的时钟分配器件、我们将不胜感激。
此致、
Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:  

    您能否提供信号的数据速率以及客户如何确定 SN65LVDT2DBVR 是这种衰减的原因? 您应该测量 A 和 B 引脚上的差分输入信号、并将其与 R 引脚输出信号进行比较。 信号链中有大量元件、因此出现该问题的原因可能有多种。  

    此致、

    马特