This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:TFP401A-Q1 是否可以支持用于 2 通道 (4 通道× 2) LVDS 输入器件的双通道输出?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A-Q1, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1651739/tfp401a-q1-can-tfp401a-q1-support-dual-channel-output-for-a-2-channel-4-lane-2-lvds-input-device

器件型号: TFP401A-Q1
主题: TFP401 中讨论的其他器件

您好的团队、
 
我们正在考虑一种 TFP401A-Q1 向 LVDS 转换器件发送数据的配置。
 
在此系统中、我们想使用需要 2 个通道 (4 通道× 2) 的 LVDS 输入器件。
TFP401A-Q1 输出 2 个通道是否可以支持此配置?
 
如果不是、是否需要不同的系统配置?
 
此致、
Shota
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota-San

    您可以将 PIX 引脚设置为高电平以选择每时钟 2 像素的输出模式。 在每时钟 2 像素模式期间、该器件在给定的时钟周期内串联输出偶数像素 QE [23:0]和奇数像素 QO[23:0]。 这是否符合您的要求?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的答复。

    安全
    我们想确认在连接到 LVDS 串行器 (SN65LVDS93ADGGR) 时、TFP401AIPZPRQ1 的 QE/QO 输出是否正确使用。

    背景/设置

    • DVI 接收器:TFP401AIPZPRQ1
    • LVDS 串行器:SN65LVDS93ADGGR
    • 当前连接:
      • 只有 TFP401AIPZPRQ1 的 QE[23:0](24 线路)连接到 SN65LVDS93ADGGR
      • QO[23:0]引脚保持开路

    问题/问题 1
    在此配置(仅限 QE)中、TFP401AIPZPRQ1 仅提供偶数像素数据。

    • 是否可以保证仅使用 QE[23:0]即可正确传输有效视频数据?
    • 未使用 QO[23:0]时、图像重建是否存在任何限制或降级?

    问题 2.
    如果 QE [23:0]和 QO[23:0]均被使用:

    • 是否可以使用两个 SN65LVDS93ADGGR 器件并实现双通道配置 (4 通道× 2)?
    • 在将 QE 和 QO 拆分为单独的 LVDS 串行器时、是否有任何建议的配置或限制。

    此致、
    Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota-San

    要连接 TFP401 和 SN65LVDS93ADGGR、我们实际上有一个介绍本主题的应用手册、即 https://www.ti.com/lit/an/slla325c/slla325c.pdf 

    谢谢
    David