This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869 是否包含任何嵌入式微代码或编程逻辑?

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1651741/dp83869hm-does-dp83869-contain-any-embedded-microcode-or-programmed-logic

器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

尊敬的 TI:

我正在开发一款使用 DP83869 以太网 PHY 的电路板。 要获得认证、我必须确定任何包含嵌入式微代码或可编程逻辑的器件、即使不能更改也是如此。 DP83869 是否包含两者? 芯片上是否有 ROM?

此致、
Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    该器件不包含任何嵌入式微代码或可编程逻辑。 它仅通过硬件搭接和 MDIO 寄存器读取/写入进行配置。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Greg。

    我担心我们可能不会 使用相同的定义。   “仅通过硬件搭接和 MDIO 寄存器读取/写入进行配置“ 的器件 仍可能 让 处理器单元执行  来自 ROM 的指令序列。 对于我的问题、 嵌入式微代码的替代方案是特定于功能的状态机、在器件中进行硬编码。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    PHY 没有 ROM。  您介绍的后一种方法是正确理解该器件。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您澄清您的答案 Greg!