This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN844-Q1:TCAN844-Q1 原理图审查

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN844-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652539/tcan844-q1-tcan844-q1-schematic-review

器件型号: TCAN844-Q1

您好的团队、

我是 TI SEM 团队的 Yuxin、负责 2W ABS 参考设计、现在将 TCAN844-Q1 用作 CAN 收发器。 您可以帮助检查这个 SCH 设计吗? 对于某些关键元件的放置有任何建议吗? (例如,任何盖子都要靠近器件)。 谢谢!

image.png

BR、

刘玉新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuxin:

    整体看起来不错。 是的、所有电源电容器都应尽可能靠近 IC 引脚(还可能包括总线上的电容占位器)、CMC 应更靠近 IC 引脚、然后靠近终端、然后 ESD 应尽可能靠近连接器、类似于数据表的布局示例、谢谢。

    此致、

    Michael。