This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C32AT:输入电压规格

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652274/ds26c32at-input-voltage-specification

部件号: DS26C32AT

您好:
我们的客户面临着 EE 产品上输入差分电压超出规格的器件问题。
我们计划验证器件的特性。 因为 EE 应用电路和 TI 测试的电路可能不同。
给我们展示您指定“输入差分电压+/–200mV“的测试电路条件。
 
此致、
望月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    望月

    您可以在差分输入引脚上施加直流电压并缓慢将其分开。 例如、引脚 2 保持在 3V、引脚 1 保持在 3V。 您将引脚 2 保持在 3V、但将引脚 1 电压增加 1mV、并一直这样做、直到输出 A(引脚 3)切换。 然后、这将告诉您输入差分阈值。 然后、您可以减小引脚 1 上的电压、直到输出 A 引脚切换回。 然后将为您提供一个正负输入阈值。 了解这两者还会给出一个迟滞值。  

    在本例中、我使用了 3V 作为共模电压、但您可以将其更改为 5V 并重复测试。 或在–6V 下执行。 您可以在器件支持的共模值下测试此规格。 理想情况下、一切应该相同、但在较旧的器件中、如果使用较旧的工艺技术、您最终可能会看到更接近零/GND 时的灵敏度更高。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您发送编修。

    我们将继续验证器件性能。

    此致、

    望月