This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:下载配置文件的位置\DS90UH983

Guru**** 3005710 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1651768/ds90ub983-q1-where-to-download-profiles-ds90uh983

器件型号: DS90UB983-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP

亲爱的朋友

 

从何处下载配置文件\DS90UH983。 安装 ALP_PROFILE_UPDATE_v14_setup_v_1_57_0010.zip 后。 找不到配置文件\DS90UH983。

 

------------------------

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建伟:

    这些器件仍需遵守保密协议、因此不能在公共论坛上讨论。 您能通过电子邮件 c-hoholik-carlson@ti.com 与我联系吗?

    请在您的电子邮件中提供您的公司、以及您是否与 TI 签订了有效的 NDA。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想生成 UB947 初始脚本、 但它被阻止、缺少 由 Profiles\DS90UH983 定义的 cFraction 模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供 cFraction.pyc 和相关的 py 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建伟:

    这是否适用于 DES 和 SER 都为 94x 的完整 94x 系统? 如果应用了 erratas、它们应该是即插即用的、但我们的 ScriptGen 工具不支持完整的 94x 系统。

    下面是一个相关的线程、它有一个 947->948 脚本、您可以使用它作为参考: link

    此致、

    Cameron