This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:有关选择性唤醒的问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652138/tcan1145-q1-questions-regarding-selective-wake

器件型号: TCAN1145-Q1

您好的团队、

  1. 当 TCAN1145-Q1 在配置选择性唤醒后处于睡眠模式时、会发生错误、然后将其清除。 TCAN1145-Q1 是否仍处于具有选择性唤醒功能的睡眠模式?
  2. 在尝试通过访问用于选择性唤醒的寄存器来设置选择性唤醒时、CAN 总线上的错误是否会影响选择性唤醒?
  3. 当 FRAME_OVF 发生、正常模式、睡眠模式(已启用选择性唤醒)和待机模式时、状态是什么?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    1.请说明您所说的“错误“。 这是 CAN 错误帧吗? 它需要多个 CAN 错误帧来唤醒收发器。 这由寄存器“FRAME_CNT_THRESHOLD“定义

    2.你的问题有点令人困惑。 但是、如果您询问在配置选择性唤醒 (SW) 时 CAN 错误帧是否产生问题、答案是可以。 我建议在收发器处于待机模式时配置所有软件设置。 这样一来、收发器在软件设置期间无法发送/接收 CAN 数据。 软件设置完成后、TCAN1145 可以切换至睡眠模式。  

    3. 在 FRAME_OVF 之后、收发器进入待机模式。  

    此致、

    Ethan