Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
器件型号: TCAN4550
你好、团队
客户发现、当产品在高温下进行测试时、 CAN 错误帧数正在增加。 当环境温度为 50C 时、有些芯片甚至具有 TSD。 因为芯片的功耗很低。 您能否查看下面的原理图? 还对故障排除方向提供一些意见?
- 您是否甚至满足以下条件:CAN 错误帧的数量随着环境温度的升高而增加?
- 原理图是否有任何问题? SCHEMATIC1 3-CAN.pdf
- 为什么 TSD 会在 50°C 环境温度下发生。 即使考虑采用 12V 电源的最大 ISUP。 通过计算热阻来达到 150C 结温是不合理的。
BR
汉兵