This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:电压输出

Guru**** 2919100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652388/tlin1028-q1-voltage-output

器件型号: TLIN1028-Q1

我需要知道以下器件型号的输出电压。

TLIN10285DRBRQ1 — 是 3.3V 还是 5V。

TLIN10283DRBRQ1 — 是 3.3V 还是 5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时确认上述器件型号的输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jai:

    285 应该是 5V 的、283 应该是 3.3V 的。 另外、谢谢数据表的第 7.6 节、其中显示了每个所选封装选项的 125mA。

    此致、

    Michael。