This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:未连接 USB

Guru**** 2919940 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644177/tusb8020b-usb-is-not-attached

器件型号: TUSB8020B
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220

第一批 PCB 已经交付;但是、我们遇到了 USB 功能问题。  
查看原理图后、我发现了两个主要误差

1.电源开关端口交换  
- USB 电源开关的输入和输出端口是无意中交换的。
2.上电时间不匹配
- VDD 和全局复位 (GRST) 之间的时序不符合1.jpg数据表的规格。

我目前正在通过增加 GRST 线路上的电容来延迟复位信号并使 VDD 稳定、从而测试硬件修复。

我们确认这样是否解决了通信问题后、我将提供更新。