This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826AI:LED0/Strap 2 引脚和 CEXT 引脚存在问题。

Guru**** 3004280 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649653/dp83826ai-questions-of-led0-strap2-pin-and-cext-pin

器件型号: DP83826AI

您好、
我们有两个问题 DP83826AI。

在 LED0/Strap2 引脚上、增强模式和基本模式之间的默认值不同。
根据模式、会更改内部上拉/下拉电阻器。 正确吗?

根据数据表、CEXT 引脚与 2nF 电容器连接。  但是、0.1uF 连接至 EVM 上的 CEXT 引脚。  您能否告诉我们 CEXT 引脚上需要哪种电容值?

请告知我们。

谢谢、此致、
Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hattori-San、

    • 根据模式选择、内部上拉/下拉电阻器不会发生变化。 在基本模式下、LED0 极性充当主动爱情。 在增强模式下、根据上拉或下拉电阻自动检测 LED0 极性。
    • 我们通常建议 遵循此电容器的数据表建议。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg-San、

    感谢您的支持。

    在基本模式下、LED0 引脚为 PU 以指示复位条件。  但是、在增强模式下、LED0 引脚处于 PD 状态、用于复位条件。  因此、意向性拉动不同于基本模式的 PU (pulll-up) 和增强模式的 PD (pull-doiwn)。   我的理解是 ATE 测试是根据模式划分的 PU/ PD。  正确吗?  请告知我们。

    此致、
    Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hattori-San、

    也许我不明白这个问题。 在基本模式下、LED0 极性为低电平有效。 在增强模式下、 根据存在外部上拉或下拉、LED0 极性会自动确定为高电平有效或低电平有效。  

    此致、

    GREG