This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:SK-AM62 的替代 DDR4 芯片

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1651862/am625-alternative-ddr4-chip-for-sk-am62

器件型号: AM625
主题中讨论的其他器件: SK-AM62

大家好、我们有基于 SK-AM62 设计的定制硬件、并使用了相同的 DDR4 芯片“MT40A1G16KD-062E IT:E“、但这现已停产。   

 

您是否找到了我们可以使用的替代方案? 如果 BGA 封装不同、我们可以重新拔插电路板。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他供应商包括 Nanya、ISSI、Winbond、Samsung、Hynix、 金斯敦、联盟等。  由于大多数 DDR4 都与 JEDEC 兼容、因此 BGA 封装应兼容。

    此致、

    James