Other Parts Discussed in Thread: TPS26750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPD4S480
主题: TPS26750 中讨论的其他器件
尊敬的团队:
我的客户有一个纯 EPR 应用、对于这种情况、我们是否可以将 EPR_EN 连接到 VPWR 引脚并使 EPR_BLK_G 引脚悬空(不添加外部 MOSFET)?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750
器件型号: TPD4S480
主题: TPS26750 中讨论的其他器件
尊敬的团队:
我的客户有一个纯 EPR 应用、对于这种情况、我们是否可以将 EPR_EN 连接到 VPWR 引脚并使 EPR_BLK_G 引脚悬空(不添加外部 MOSFET)?

您好:
我不清楚纯粹的 EPR 申请是什么意思。 USBC 规范基于 5V VBUS、这是任何协商的起点。 即使从 PD 的角度来看、转换也是 5V 至 20V EPR 电压。 此外、这与 TPS26750 不兼容。
此时、如果您始终启用 EPR(将 EPR_EN 设置为高电平)并移除连接 VBUS_LV 和 VBUS 的 FET、则提供给 PD 控制器 VBUS 引脚的电压将始终分压、且 EPR_BLK_G 始终被禁用。

此致、
Chris