This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:为 TCA9539 芯片请求 LOV

Guru**** 2922050 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1651290/tca9539-requesting-lov-for-tca9539-chip

器件型号: TCA9539

您好:

我很荣幸地为 TCA9539 芯片组的 LOV 提供该协助。

谢谢您、

Jessie Marquez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessie、

    TCA9539 不包含任何非易失性存储器。  在下电上电或/RESET 切换时、会清除所有用户编程的寄存器设置。  

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:  

    我是否可以得到一封易失性信、我还需要知道芯片是否具有易失性存储器。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessie、

    我们仍在研究这一点、并将很快更新。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessie、

    此器件具有易失性存储器、因为它具有可以设置/保持信息的内部寄存器。  

    没有正式的波动函。  

    此致、

    Tyler