This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:DS250DF230 CTLE 传递函数或特性曲线

Guru**** 3012420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639050/ds250df230-ds250df230-ctle-transfer-function-or-characteristic-curve

部件号: DS250DF230

您好、

我发现本文提供了一些较低频率的 CTLE 表征数据:


https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215945/ds250df230-about-ctle-vga-dfe/4602981

 

我正在寻找有关各种 CTLE 增强设置下 2.6GHz、5.2GHz 和 10.4GHz 频率相对于直流/低频的增益的信息。

CTLE 滤波器的完整传递函数就会很好。

如下图所示的图形非常有助于显示与各种增强设置相对应的峰值:

image.png

 

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    在查找数据时、您能否查看 IBIS-AMI 模型来看看模型的行为是否可以替换此数据?  

    您可以通过产品页面上的“申请“按钮访问 IBIS 模型。  

    此致、

    Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:



    我们就会继续尝试获取一些 CTLE 参数。

    您能否提供各种 CTLE 增强设置在 2.6、5.2 和 10.4GHz 频率下相对于 DC 的粗略增益设置?


    此致、
    梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    下一个星期一、我们再给您介绍。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我们就会继续尝试再次获得一些 CTLE 参数。

    您能否提供各种 CTLE 升压设置下频率为 2.5GHz、5.0GHz 和 10.0GHz 时相对于直流的粗略增益设置?


    此致、
    梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:  

    很抱歉耽误你的时间。 我已经通过电子邮件向您发送了粗略的 EQ 数据。

    此致、

    Charles