This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001ZAJ BSDL 文件

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1650741/xio2001-xio2001zaj-bsdl-file

部件号: XIO2001

您好、

我找不到 ZAJ 软件包的 BSDL 文件、您能提供吗?

谢谢!

Diego Machado。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    BSDL 文件应位于  XIO2001 产品页面“设计和开发“部分的“设计工具和仿真“下:  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的回答。

    我可以找到该文件、但是它用于 ZGU 软件包、我使用的是 ZAJ、您能提供吗?

    我在此处插入 printstcreen 时遇到问题、因此我将在记事本上打开一段 BSDL 文件:

    “实体 F751599 是

    --此部分标识所选的默认设备包。

    通用 (Physical_PIN_MAP:字符串:=“169ZGU“);

    --本节声明设计中的所有端口。“

    此致、

    Diego Machado。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的回答。

    我可以找到该文件、但是它用于 ZGU 软件包、我使用的是 ZAJ、您能提供吗?

    我在此处插入 printstcreen 时遇到问题、因此我将在记事本上打开一段 BSDL 文件:

    “实体 F751599 是

    --此部分标识所选的默认设备包。

    通用 (Physical_PIN_MAP:字符串:=“169ZGU“);

    --本节声明设计中的所有端口。“

    此致、

    Diego Machado。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    遗憾的是、没有为 XIO2001 生成的 ZAJ 软件包 BSDL 文件。  

    此致、

    Charles