This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E001:元件选择

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8E003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649992/tpd6e001-component-selection

器件型号: TPD6E001
主题: TPD8E003 中讨论的其他器件

我正在为我的 LCD 显示屏寻找推荐的 ESD 保护器件 (NH-0420H1Z-Fsw-GBW-33V3)。

以下信号线路需要保护:

  • LCD_RS
  • LCD_RW
  • LCD_E
  • LCD_V0
  • DB4
  • DB5
  • DB6
  • DB7

请建议使用合适的 ESD 保护元件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niveditha:

    我似乎找不到您所请求的引脚的绝对最大额定值。 您能分享一下吗? 看起来所有引脚的最大工作电压为 3.6V、因此我建议使用 VRWM 为 3.6V 的 ESD 二极管。 为了验证钳位电压、我需要引脚的绝对最大额定值。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    请在下面查找 LCD 显示屏的电气特性。 显示屏工作电压为 3.3V、最大 VDD 为 3.6V

    相关详细信息:

    • 电源电压 (VDD):最小值 3.0V、典型值 3.3V、最大值 3.6V
    • VIH:2.2V(最小值)至 VDD
    • ViL:最高 0.6 V
    • 背光电压 (VLED):最小值 2.7V、典型值 3.0V、最大值 3.3V

    根据相关规格、信号线路应在 3.3V 逻辑范围内运行。 请相应地建议使用合适的 ESD 保护器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niveditha:

    看起来工作电压非常接近绝对最大额定值、这限制了我们可以使用的 ESD 保护解决方案。 不幸的是、我们没有解决这一问题的办法。

    我建议找到一个 VRWM 为 3.3V 且钳位在 3.6V 左右的 TVS 二极管。  

    为您带来的不便深表歉意。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPD8E003 看起来是一个不错的选择、 请告诉我您对此的想法以及您的任何疑虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niveditha:

    必须进行额外的测试、以确保在 ESD 冲击期间可以正常工作。 钳位电压高于下游 IC 绝对最大额定值、因此请确保这适用于您的 IC。 此外、这个盖子对于 LCD 显示屏是否正常? 我想确保信号完整性正常。

    此致、

    Bryan