This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:原理图审阅

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649114/tpic8101-schematic-review

器件型号: TPIC8101

尊敬的团队:

我想查看这个爆震传感器原理图、
image.png

您能告诉我是否需要将 4 号引脚 (OUT) 连接到 MCU ADC 引脚吗? 此信号具体用例是什么? 如果未连接、会产生什么影响或可能出现什么问题?

另外、您能否检查 XIN 和 XOUT 晶振连接? 我想确认晶体连接是否正确、或者是否需要与 MCU 时序/时钟引脚进行任何额外连接。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramkumar:

    1. OUT 引脚(引脚 4):
    是的、通过一个 2.2nF 电容器将其连接到您的 MCU ADC 并接地(这是实现稳定性所必需的)。 这将为您提供模拟集成爆震信号。 或者、您可以通过 SPI 数字读取相同的数据、但仍必须连接 2.2nF 电容器。

    2. XIN/XOUT 晶振:
    您的电路是正确的。 TPIC8101 接受来自 MCU、晶体或谐振器的外部时钟 (4 –24MHz)。 无需额外的 MCU 时钟连接、只有您的 SPI 信号 (CS、SCLK、SDI、SDO) 和 INT/HOLD。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHASE:

    感谢您发送编修。

    关于第 2 点:

    根据您的陈述、我知道如果我使用 SPI 模式而不是 ADC、我可以移除晶体。 是这样吗?

    谢谢、

    RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    您无法完全移除时钟、但在源方面具有灵活性。  TPIC8101 需要 XIN (4–24MHz) 上的时钟信号。 但数据表明确指出、您可以 通过三种方式提供此时钟、

    1. 外部晶体(使用 C1、C2 负载电容器的电流电路)
    2. 陶瓷谐振器(类似于晶体,带负载电容器)
    3. MCU 时钟输出(将信号直接发送至 XIN — 无需电容器)

    时钟要求与使用 SPI 模式还是 ADC 模式无关、两者都需要运行时钟。

    我希望这可以消除任何混淆。 如果您有任何其他问题、我很乐意提供帮助。

    此致、
    Chase Girard