This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384AQ-Q1:参考电路

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384AQ-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1650229/ds90cf384aq-q1-reference-circuit

器件型号: DS90CF384AQ-Q1

尊敬的团队:

 

您能帮助提供器件的基准电路吗? 谢谢你。

 

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    请使用本之前的 E2E: DS90CF384A:上的文档中引用的原理图

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    对于 RxOUT、如何映射 RxOUT 和 R0~R7、G0~G7、B0~B7?

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    输出 RxOUT 连接到 RGB 和 HS/VS/DE 引脚的方式取决于传入的 LVDS 格式。

    LVDS 有两种映射格式:VESA 和 JEIDA。
    以下应用手册对这些格式进行了说明: https://www.ti.com/lit/an/snla014a/snla014a.pdf



    因此、根据输入 LVDS 格式的不同、必须相应地连接输出。

    例如、

    • JEIDA 格式、RxOUT0 -> R2
    • VESA 格式、RxOUT0 -> R0

    请注意、此图中的 TxIN0 对应于 DS90CF384AQ-Q1 上的 RxOUT0。 同样、每个 RGB 0-8 的映射可根据源(串行器或来自 SoC 的 LVDS 视频输入)的 LVDS 映射从此图中找到。

    此致、
    Ikram