This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050DUBR 的 EOL

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1651376/iso1050-eol-of-iso1050dubr

器件型号: ISO1050

您好、   

我计划使用 ISO1050DUBR 隔离式 CAN 收发器设计一个新电路。 您能否提供有关其 EOL(结束‑‑生命周期状态和长期‑可用性)的信息?

此外、我还准备了下面的电路原理图。 如果您能 查看设计并提供技术反馈、我将不胜感激。

 

此致、
Sriram S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriram、

    感谢您的联系。

    此设备目前没有 EOL 计划、如果计划、将提前通知所有客户。 严格遵循此处所述的 TI 政策 — 产品生命周期  |德州仪器 TI.com

    在原理图连接上:

    1. 请在 VCC2 上添加一个额外的 0.1uF 电容器、最好是 0603。
    2. 为所有电源去耦电容器使用额定电流更高的电容器(最小 25V 至建议值)、目的是补偿电容器的直流偏置降额。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Varun:
     感谢您的反馈。 我已根据请求更新了原理图:•在 VCC2 上添加了一个 0.1 µF 电容器(1206 封装)。 •将所有电源去耦电容器更改为最小额定电压 25V、以考虑直流偏置降额。
    请查看修订后的原理图、如果需要进一步更改、敬请告知。
    此致、
    Sriram S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriram、

    我建议在 VCC2 上同时设置 0.1uF + 10uF。 请勿在 VCC2 上移除 10uF 电容器。

    对于 0.1uF、最好采用更小的封装(如 0603)以降低寄生效应。

    此致
    Varun