This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11623-Q1:仅将 TCAN11623 用作 LDO

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1650805/tcan11623-q1-use-tcan11623-only-as-an-ldo

器件型号: TCAN11623-Q1

大家好、对于特殊硬件应用、我们考虑仅使用 3、3V LDO 器件。 CAN 未连接、本地唤醒上无输入信号。 nSLP 已连接到 Vldo。 是否存在因电噪声或低电压骤降而导致意外进入睡眠模式的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nils、

    将 nSLP 连接到 LDO 以使器件保持正常模式是一种常见的应用。 您的 VIO 是否也连接到 3.3V LDO? UVIO 会导致器件进入睡眠模式。

    我能想到的唯一风险是、如果您的 LDO 负载明显高于它能够承受的负载 (>LDO)、则 100mA 可能会关断、这也会导致 VIO 下降。 由此器件将进入睡眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!