This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:晶体设计虚拟化 TCAN4550RGYR

Guru**** 2924440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1651036/tcan4550-crystal-design-veification-tcan4550rgyr

器件型号: TCAN4550

您好、

我想验证 TCAN4550RGYR 的晶体设计。

我使用“TCAN455x 时钟优化和设计指南“作为参考、并根据本文档中给出的公式选择了晶体和电容器。

晶体:ECS-400-12-33B2Q-JES-TR3

负载电容器 CL1=CL2:10.5pF(实际使用的电容器值 10pF)

在此计算中、我使用了 2pF 的典型 PCB 杂散电容。

我也无法在 TCAN4550 的数据表中找到任何 Vpp 值、为了估算驱动电平、是否有这种迹象?image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AIO、

    Vpp 是振荡晶体的机械振动产生的振荡波形的峰峰值振幅。  这不是来自 TCAN4550 的波形、因此没有数据表规格。

    TCAN4550 为晶体电路使用皮尔斯振荡器架构、并从 OSC1 引脚向充当 LC 振荡电路的负载电容器和晶体提供电流。  电容器最初充电后、开始通过晶体的电感放电、为晶体 OSC2 引脚侧的电容器充电。  一旦该电容器充满电、它将开始通过晶体电感放电回 OSC1 侧的电容器、并重复该过程、从而产生振荡。   

    TCAN4550 具有自动增益控制 (AGC) 和峰值检测电路、可以监测 OSC1 引脚上的振荡电压、并使用这些信息调整来自跨导放大器的电流量。  目标 Vpp 为 1Vpp、但实际电路负载将决定实际值、并需要对其进行测量。

    此致、

    Jonathan