This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:请验证 eDP 芯片 TDP142 的原理图是否存在缺陷。

Guru**** 3006650 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1651048/tdp142-please-verify-the-schematic-of-edp-chip-tdp142-for-defects

器件型号: TDP142

TDP142.pdf 

FPGA 输出的 eDP 信号通过 TDP142 缓冲到 eDP 连接器以驱动显示面板、包括差分对、AUX 信号和来自连接器的热插拔检测 (HPD) 信号。 请检查工程图中是否存在任何缺陷。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请查看下面的评论。

    1. 当 I2C_EN = 0 时、可将 eDP1_A0 保持为 NC

    否则原理图看起来正常。

    谢谢

    David