This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:TS3DV642A0RUAR 电路确认

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652159/ts3dv642-q1-ts3dv642a0ruar-circuit-confirmation

器件型号: TS3DV642-Q1

你(们)好

请帮助 TS3DV642A0RUAR 电路确认、原因是 CLK 开关只有 I2C 作为有效连接、我想知道这是否会产生任何影响。

SOMDB8_R2_TS3DV642 review.pdf 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能详细说明一下仅将 I2C 作为工作连接的 CLK 开关的含义吗?

    就您的原理图而言、到目前为止、使用的去耦电容器和电阻器似乎一切都是正确的。

    此致、

    Yonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    由于 DSI CLK 连接到开关 IC 的 I2C 引脚、因此我们担心带宽限制问题。 请帮助确认此配置是否完全正常。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     TS3DV642-Q1 在高达 5.8GHz 的直流频率下支持–3dB 的差分带宽、因此不应出现任何带宽问题。

    由于您将其用于基于 DSI 的应用、我建议将 DSI CLK+信号连接到开关 IC HPD 引脚、并将 DSI CLK-信号连接到 CEC 引脚、如下面的数据表中的 DSI 开关系统示例所示。

    此致、

    Yonathan