This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IRRGZT 原理图审阅(适用于采用 PoE 和外部磁性元件的 100M/1G 以太网)

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652635/dp83867ir-dp83867irrgzt-schematic-review-for-100m-1g-ethernet-with-poe-and-external-magnetics

器件型号: DP83867IR

您好:

我们正在使用 DP83867IRRGZT PHY 设计一款产品、并将其配置为支持 100Mbps 和 1Gbps 以太网运行。

我附上了 PHY 部分的原理图。

20-XXXXX_XXX_ Retrofit_Sphere-XAP_Rev1.0_20260605_Ethernet.pdf 

您能否回顾一下并告诉我们是否还有需要关注的要点或设计注意事项?

系统通过 PoE 供电、我还附上了磁性元件部分的原理图以及连接器接口。 以太网信号在到达 RJ45 连接器之前会通过扁平电缆连接器进行路由。

请告知是否需要特别注意这种安排、特别是考虑千兆位以太网操作? 此外、如果对 PHY 到磁性元件连接、信号路由、PoE 实现或 PCB 布局有任何建议、敬请告知。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    1.我注意到您在此处翻转了磁性元件和 RJ-45 之间的信号:

    在设计布局时、最好避免这种信号交换、因为这会增加每条布线的长度和过孔。 DP83867 具有镜像模式、可用于交换 PHY 上的通道、因此无需翻转信号。

    2.磁性元件的匝数比容差为 3%、而我们的 DP83867 数据表建议的匝数比容差为 2%。 我强烈建议使用符合或超过 PHY 数据表此表中规格的磁性元件:

    3.仔细检查您的晶体是否符合 PHY 数据表中的规格。

    否则、PHY 实现看起来正常。 我强烈建议在 再次检查设计时查看 DP83867 原理图检查清单。

    如果您在磁性元件和 RJ-45 之间通过扁平电缆路由以太网 MDI 信号、我会使该电缆尽可能短。 上下文中、我们通常建议使用总长度约为 2 英寸的 MDI 布线、所有这些布线都位于同一电路板上。 扁平电缆虽然不理想、但可能仍然可以正常工作、但我的目标是使 MDI 总长度接近建议的 2 英寸。

    此致、

    Shane