This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS386:SN65LVDS386 工作温度范围

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS386, SN55LVDS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653215/sn65lvds386-sn65lvds386-operating-temperature-range

器件型号: SN65LVDS386
主题中讨论的其他器件: SN55LVDS32

您好:

我很荣幸地了解 TI 是否制作了可支持~μ V(–40°C 至 125°C) 工作温度的 SN65LVDS386 版本。 元件的数据表中仅列出了最高 85°C 的工作温度、但搜索引擎相信您的汽车版本能够达到 125°C。 如果是、我想查看此组件的数据表(如果可能)。

谢谢您、

Tanner Cyr