This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:CAN 总线 ESD 保护

Guru**** 3009030 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD2CAN27-Q1, TCAN1044A-Q1, ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1651951/tcan1044a-q1-can-bus-esd-protection

器件型号: TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24-Q1、ESD2CAN27-Q1

 我们正处于项目设计阶段、其中使用了器件 TCAN1044AVDRBRQ1image.png

在上述应用电路中、电容器单独连接到公共接地端。 我需要确认该电容器是否需要连接在一起、如下所示:

image.png

请确认上述内容、同时还请分享在 CAN 总线 (TCAN1044A-Q1) 中设计 ESD 保护的必要详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Midhuna:

    这似乎相似、其中电容在连接到各自的 CANH/CANL 端子时连接到同一 GND。

    对于 ESD、请参阅 ESD2CAN24-Q1(尽可能靠近连接器放置) 或与保护器件团队检查是否有更新的建议、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:  

    感谢您的答复!

    对于 ESD、我们需要一个汽车器件型号。 我是否可以考虑 PESD2CANFD27L-T?

    在此设计中、此电容器是必需的还是可选的?

    您能帮我连接保护器件团队以了解详情吗?

    此致、

    米德胡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Midhuna:

    遗憾的是、我不能代表竞争器件。 我与团队进行了调查、他们 似乎 在 EOY 的路线图上安装了 ESD2CAN27-Q1(估计线路电容约为竞争对手的一半/更好)、可以直接通过他们的邮件列表或 E2E (INT- PD) 联系他们以了解更多信息。

    根据系统需求、盖是可选的、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    该 IC 是否支持 5V VIO 电源?

    此致、

    米德胡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Midhuna:

    仅适用于 V 型型号。
    请参阅表 4.1 和表 6.4、谢谢。  

    此致、

    Michael。