This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:符合 TCAN1044AVDRBRQ1_SAE J1939 11 标准

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653085/tcan1044a-q1-tcan1044avdrbrq1_sae-j1939-11-compliance

器件型号: TCAN1044A-Q1

尊敬的团队:

我们需要有关器件 TCAN1044AVDRBRQ1 的 SAE J1939 11 合规性的信息

您能否确认 TCAN1044AVDRBRQ1 中执行的 CAN 物理层测试符合 SAE J1939 11?

感谢您的迅速响应

谢谢!
托马斯·里根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是、 ISO 11898-2 还应满足 SAE J1939-11。 因此、应该合规、谢谢。  

    此致、

    Michael。