This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:DP++至 HDMI

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159, TDP158, TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652902/tdp1204-dp-to-hdmi

部件号: TDP1204
主题中讨论的其他器件: TDP158 、SN75DP159、 TDP0604

你(们)好

您能帮助推荐一款支持 DP++转 HDMI 并要求 4K 60Hz 的产品吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用 SN75DP159 (TDP158/TDP0604(Re 驱动器)或 TDP158/TDP0604(Re 驱动器)来满足此设计要求。  

    谢谢

    David