Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I
器件型号: TUSB322I
尊敬的团队:
您能帮助确认 TUSB322I 结温是否与–40°C 至 85°C 的工作温度相同吗? 谢谢。
BRS、
Frank
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Frank、
以下是数据表中的热指标:

请注意以下几点:

估算结温的方法如下:

您好 Frank、
由于 θ JA 是一个系统级参数、这在很大程度上取决于系统级注意事项(例如布局)、因此很难提供范围。
从上面共有的公式可以得出一个非常简化的范围:
TJ = Ta +(θJA x 功率)
TJ = 85 +(169.3 x 0.000231)、从 70uA 电流消耗 x 3.3V 开始
TJ = 85.039。
这约等于环境温度范围、因此结温范围将约等于环境温度范围。
但是、请记住、θ JA 会根据实施情况而变化。