This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2027-Q1:K-Line 支持

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN2027-Q1, TLIN1027-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653137/tlin2027-q1-k-line-support

器件型号: TLIN2027-Q1
主题: TLIN1027-Q1 中讨论的其他器件

您好的团队、

我们计划在单个 IC 中使用 IC (TLIN2027-Q1) 和 K-Line。 是否让我们知道我们可以同时将其用于导管应用程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    是的、 有关 K-Line 注意事项的更多信息、请参阅此主题、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    连接的胎面不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    我建议联系您当地的 TI 代表、帮助访问内部链接。 但是、我将总结如下:

    • 该 器件 应该能够在 K-Line 系统中运行。 但是、内部上拉(~45kΩ)似乎明显比每个节点的典型 150kΩ K 线路上拉要求更强、如果我们  使用 TLIN1027-Q1 对系统负载进行等效比较、150kΩ× 15 节点网络(对于本示例)应对应于大约 10kΩ 总线电阻、这在电气上相当于大约 4–5 个节点(理论上为 45k/10k)。
    • 但是、我们已经看到、根据系统环境、该器件运行时 的节点数量更多、因此建议客户根据其系统需求进行进一步验证、谢谢。

    此致、

    Michael。