This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:TLIN1028-Q1 是否符合 VW 80121-3 要求

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN1028-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653707/tlin1028-q1-could-tlin1028-q1-meet-vw-80121-3-requirement

器件型号: TLIN1028-Q1

尊敬的团队:

TLIN1028-Q1 能否满足 VW 80121-3 要求?

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    很遗憾、我不熟悉 VW 要求。

    但是、如果 TLIN1028-Q1 与 TLIN 数据表之间没有矛盾、则符合 VW 要求、并进一步建议根据相关要求进行比较、谢谢。

    此致、

    Michael。