This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30:最低贮存温度

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653657/sn65hvd30-minimum-storage-temperature

部件号: SN65HVD30

SN65HVD30D/SN65HVD30DR 的最低存储温度是多少? 我没有在元件的数据表中看到说明的这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samantha:

    这是因为将器件存储在低温环境 (<–55°C) 中没有问题。 只要在干燥条件下存放、就不会有任何问题。

    此致、

    Ethan