This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62P:请求在 MCU+ SDK 中的 Cortex-R5F 内核 (mcu-R5fss0-0) 上运行的 McASP+UDMA (BCDMA) 示例

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647592/am62p-am62p-request-for-mcasp-udma-bcdma-example-running-on-mcu-r5f-core-mcu-r5fss0-0-in-mcu-sdk

部件号: AM62P
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

我们目前 使用 MCU+ SDK v11.00.00.16 在 AM62P/AM62Px 平台上实现音频应用。

我们注意到、所有提供的 McASP 示例 都严格位于 wkup-r5fss0-0 文件夹结构下、以唤醒域/设备管理器内核为目标。 但是、我们的系统架构要求实时音频流水线完全在 mcu-r5fss0-0使用 DMA 的用户可编程 MCU 域 R5F 内核 () 上运行。

当尝试 通过 SysConfig 将示例从 Wakeup 内核手动迁移到 MCU 内核时、我们遇到发送路径上的持续数据流停滞。

TI SDK 团队是否可以提供官方参考示例、补丁或更新 .syscfg /驱动程序初始化序列、演示 在 Cortex-R5F 内核 (mcu-r5fss0-0) 上运行且具有有效 BCDMA 起搏的完全正常运行的 McASP1 实例?

谢谢你