This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-Q1:SN74LVC8T245-Q1 芯片故障

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652360/sn74lvc8t245-q1-sn74lvc8t245-q1-chip-failure

器件型号: SN74LVC8T245-Q1

尊敬的 TI:

我们在其中一个产品中使用以下组件: www.ti.com/.../SN74LVC8T245-Q1
打开上面网页上所述的产品数据表时、我们收到以下可订购器件型号:SN74LVC8T245QPWRQ1、因此我们请产品制造商使用它。

包含上述芯片的生产 PCBA 在某些情况下开始出现故障、SN74LVC8T245QPWRQ1 的一些 I/O 线路短接至 GND。

当我们查看 SN74LVC8T245QPWRQ1 封装器件的器件标识时、我们通常预期的 TI 标识缺失。 我们也无法进一步检查完整的标记、数据表仅指定了“NH245Q“器件标识。
在我们现在阅读的芯片上:
NH245Q
TI 53K  
A7RF
5 小时

您能否告知我们这是否是 TI 合法的组件、和/或提供有关标记详细信息的其他信息、例如建立/标识定位/日期代码/等

谢谢你。

此致、
Robert Muller
NH245Q.jpeg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    一段时间前、TI 不再显示 TI 标识。 现在、我们在顶部的标记上写出“TI“。

    感谢您分享图片。  我将确认这些器件是否来自 TI。 同时、我们是否知道导致 I/O 接地短路的原因? 是否存在超过绝对最大额定值的条件?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的回复!

    是的、这部分原因是我们发生了故障、导致某些配置为输出的 (NH245Q) 引脚短路。  

    请在您收集有关我之前询问的详细信息后告诉我。

    谢谢!
    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我将于今天提供这份由教育署提供的最新资料。 感谢您的耐心。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我查看了此器件的顶部标记、但确实会在我们的系统中出现。 该器件在 RFAB(德克萨斯州理查森)中制造、并在马来西亚组装。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    清晰的信息,感谢!

    感谢您的努力!
    Robert