This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:SMI 信号启动时序

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1651935/dp83826i-smi-signal-start-up-timing

器件型号: DP83826I

您好、
让我确认以下两项。

- 1 -
*根据 DP83826I 的数据表、有以下信息。

image.pngimage.png
从上面可以看出、在斜升电源后、MDC 似乎应处于工作状态 50ms 耳塞。

另一方面、数据表中提供以下说明。

“在上电或硬件复位后的第一个周期内、管理实体不得启动 SMI 事务。  
为保持有效运行、SMI 总线必须 至少保持未激活状态 、直到上电后 50ms、并在复位取消置位后至少保持 2ms(请参阅“上电时序“中的 T4 和“复位时序“中的 T2)。

从上面可以看出、MDC 似乎应在斜升电源后的 50ms 后处于活动状态。
我们对应遵循哪些信息感到困惑。

这是客户的斜升波形。
此案例以前适用、但您能否回答此案例是否可接受?
image.png

- 2 -
根据数据表、有以下说明。

image.png
image.png
从上文开始、在斜升复位后、MDC 似乎应处于活动状态 50ms 耳麦。

另一方面、数据表中提供以下说明。
“在上电或硬件复位后的第一个周期内、管理实体不得启动 SMI 事务。  
为保持有效运行、SMI 总线必须 至少保持未激活状态、直到上电后 50ms、并 在复位取消置位后至少保持 2ms (请参阅“上电时序“中的 T4 和“复位时序“中的 T2)。

从上面可以看出、MDC 似乎应在斜升电源后的 50ms 后处于活动状态。
我们对应遵循哪些信息感到困惑。

这是客户的斜升波形。
这种情况适用于后一种情况、但请您回答是否可以接受这种情况?

image.png
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供您的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    您能否澄清一下时间上的困惑在哪里? 数据表的这两个器件似乎都表明、上电和 SMI 总线活动之间应该有 50ms 的时间。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg-San:

    感谢您的答复。

    >您能否澄清时间上的混乱在哪里?  
    下面是令人困惑的内容。

    “ 在上电后至少 50ms 前处于无效状态“
    =>在我们的下半模中、 上电后不允许在 50ms 内“激活“SMI 总线。  


    =>根据我们的理解、 上电后 50ms 后不允许它“激活“SMI 总线。

    我认为这些 说法是矛盾的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    这两个参数表示相同的内容:

    • 您对第一项陈述的理解是正确的 —  SMI 总线必须在上电后的 50ms 内保持未激活状态
    • 第二项陈述是、MDC 的稳定时间最多需要 50ms (max)。  

    由于 MDC 稳定以实现寄存器访问的最长时间为 50ms、因此 SMI 总线必须在上电后的 50ms 内保持未激活状态。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg-San:

    感谢您的答复。
    对于“–1-“(与 SMI 与上电相关)、我知道客户波形是可以接受的。

    “-2-“问题如何?
    这是否意味着“2ms“是稳定的最长时间? (换句话说,用户应在复位置为有效后的“2ms“之后处于活动状态的 SMI 总线。)

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    该 值意味着在复位之后、在访问寄存器之前有 2ms 的稳定时间。

    此致、

    GREG