This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F32MQML-SP:请参阅报告

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26F32MQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653220/ds26f32mqml-sp-see-report

器件型号: DS26F32MQML-SP

我们正在考虑通过 DS26F32MQML-SP 更换我们一款航天产品的收发器。 然而,要确定它,有必要提供一些关于 SEE 限值的信息,因为最低要求为 60MeV*cm2/mg 的 SEE 限值是 tu us 设置的。

是否有任何报告提供了这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我正在与高雷尔团队联系、看看他们是否有报告。 我会让你知道,当他们回到我。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 您是否还可以要求提供 TNID 信息?  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您是否询问电离辐射总剂量? 如果是、报告应该是以下报告: https://www.ti.com/seclit/rr/snaa165/snaa165.pdf?ts = 1781033456377&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS26F32MQML-SP

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ho Bobby,  

    否、在 TNID 中、我指的是非电离辐射总剂量、属于之前请求的 SEE。  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我向高可靠性团队发送了跟进、并询问了 TNID 报告。 还在等待听到他们的声音。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    高雷尔团队回答:

    他们将再次检查我们是否有查看报告、但最初他们不确定、因为设备最初来自 National Semi、我们可能没有他们用来存储数据的存储库。

    对于非电离辐射总剂量、他们说他们不熟悉这种情况、因为这只是基线数据。 是否有具体的报告或示例报告、我可以向您展示这些报告、以便他们准确了解您的需求。  

    - Bobby