This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LVRA2-Q1:典型电源电流

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654161/ds90lvra2-q1-typical-supply-current

器件型号: DS90LVRA2-Q1

尊敬的团队:

数据表中规定的 D9LVRA2DEMRQ1 最大电源电流为 25mA。 我们的客户想知道典型的电源电流。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    这将取决于您的数据速率。 请参阅下面的:

     

    此致、

    马特