This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1473A-Q1:查询 TCAN1462VDRQ1 和 TCAN1473ACDMTRQ1 的 C&S 互操作性/IOP 测试状态

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653890/tcan1473a-q1-inquiry-about-c-s-interoperability-iop-test-status-for-tcan1462vdrq1-and-tcan1473acdmtrq1

器件型号: TCAN1473A-Q1

尊敬的 TI 团队:
 
我希望您做得好。
 
我们目前正在评估用于汽车应用的 TI CAN 收发器、并希望确认其 C&S Group GmbH 互操作性/IOP 测试状态。
 
您能否说明以下设备是否通过了 C&S 互操作性测试、例如 IOPT.CAN 或等效 C&S 互操作性测试?
 
- TCAN1462VDRQ1
- TCAN1473ACDMTRQ1
 
如果可用、您能否分享这些器件的以下信息?
 
1.最终测试报告(或报告编号)
2.证书或正式确认通过状态
3、适用的测试规范和版本
4、相关测试范围/条件(例如 CAN FD 数据速率、唤醒/低功耗相关条件或其他适用限制)
 
如果未公开提供报告、也希望提供有关如何获取报告的指导(例如,通过 NDA 或当地的 TI 代表)。
 
非常感谢您的支持。
 
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryosuke、

    是的、请帮助查看此适用 主题 以访问所有可用报告、谢谢。

    此致、

    Michael。