This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:IBIS 模型

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1, TCAN1043-Q1, TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653846/tcan1043-q1-ibis-model

器件型号: TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1044-Q1、 TCAN1044A-Q1

您好的团队、

是否有适用于 TCAN1043-Q1 和 TCAN1044-Q1 的 IBIS 模型?

如果是、您能分享一下吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nayeon、

    您可以在线使用其各自产品文件夹中的任何 14 引脚(TCAN1043 IBIS 模型)或 8 引脚 IBIS 模型(TCAN1044-Q1 IBIS 模型)。

    请进一步 确保在最终设计中改用 TCAN1044A-Q1(1044 的 A 型号、具有更强大的 ESD 等级)、谢谢。

    此致、

    Michael。