This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39416:申请 IBIS 模型

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39416, TCA39416EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654017/tca39416-request-for-ibis-model

部件号: TCA39416

您好:

我们正在评估 TCA39416 在 I3C 总线上使用、并且希望在最终确定设计之前执行信号完整性仿真。

您能为 TCA39416 提供 IBIS 模型吗? 我们特别感兴趣的是评估上升和下降时间、边沿速率加速器的影响以及总线电容接近 I3C 限制时器件的行为。

如果经过验证的生产模型尚未公开、则用于评估目的的初步模型仍将是有益的。 我们知道、使用初步模型获得的仿真结果可能需要谨慎处理。

请告知我们是否可以共享 IBIS 模型、SPICE 模型或任何其他合适的仿真模型、以及是否需要 NDA。

提前感谢您。

此致、
Velibor Simović

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Velibor:

    IBIS 模型不准确、无法反映上升时间或下降时间加速器的行为。 IBIS 模型因尝试仿真 RTA 和 FTA 而无法在仿真中正常工作。  

    可以选择使用 TCA39416EVM 进行直接基准测试吗? 我们可以为此 EVM 发送样片。  

    此致、

    Tyler